结果:找到"阿里云 stm32 esp8266 天猫精灵",相关内容278条
  • 使用DTU设备接入阿里云物联平台说明(基于MQTT协议)
  • 选用了一款DTU支持了MQTT协议3.1.4和3.1.1版本,可以方便连接各种支持MQTT协议的云平台,以阿里云物联网套件为例由于各平台的功能和界面更新可能存在截图不一致的地方(原理相同),具体平台注册请参考平台官方文档。首先登录阿里云平台,开发准备,开通物联网套件,详细说明请参考官方说明文档,并建立好相关产品和设备:(一)基于MQTT-TCP域名连接模式例如阿里云套件生成测试产品key、用户名和秘钥如下:"product_key":"a1lJLAovxxx","device_name":"YeeCOM_test1","device_secret":"pDDV84o2Bb29iW4hMKad...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: DTU MQTT协议 发帖人:play123 发帖时间:2022-02-17 21:00:00
  • 天猫精灵_2.4G_WLAN蓝牙无极调光ACDC降压恒流调光芯片
  • 48V磁吸轨道灯专用降压恒流调光驱动方案天猫精灵_2.4G_WLAN蓝牙无极调光ACDC降压恒流调光芯片产品描述特点LED涂鸦降压恒流调光驱动芯片!宽输入电压范围:5V~100V可设定电流范围:10mA~2000mA固定关断时间控制内置抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰过温保护调光功能:线性调光/PWM调光PWM调光深度小于0.4%线性调光深度小于0.8%ESOP8封装应用领域磁吸轨道灯APS54085是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。大电流2.0A。APS54085可实现线性调光和PWM调光,线性调光有效电压范...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: _2.4G_WLAN蓝牙无极调光ACDC降压恒流调光芯片 发帖人:LED驱动芯片欧阳 发帖时间:2022-02-09 10:55:00
  • 天猫精灵_2.4G_WLAN蓝牙无极调光ACDC降压恒流调光芯片
  • 天猫精灵_2.4G_WLAN蓝牙无极调光ACDC降压恒流调光芯片LED涂鸦降压恒流调光驱动芯片!产品描述特点宽输入电压范围:5V~100V可设定电流范围:10mA~2000mA固定关断时间控制内置抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰过温保护调光功能:线性调光/PWM调光PWM调光深度小于0.4%线性调光深度小于0.8%ESOP8封装应用领域磁吸轨道灯APS54085是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。大电流2.0A。APS54085可实现线性调光和PWM调光,线性调光有效电压范围0.52-2.55V.PWM调光频率范...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: _2.4G_WLAN蓝牙无极调光ACDC降压恒流调光芯片 发帖人:LED驱动芯片欧阳 发帖时间:2021-09-22 09:22:00
  • 【暑期训练营进阶班】基于庆科WEW3080的智能插座
  •   去年就关注到了立创EDA,暑期看到公众号号B站的推送,就赶紧报了名。在宋工和周公的带领下,学习项目的全部流程。本次训练营主要学习基于阿里云的智能插座。主控采用STC15W4K32S4,通过EMW3080Wifi模块连接阿里云平台,手机APP可以控制继电器的通断,在此基础上,我添加了本地倒计时、APP端的定时功能、蜂鸣器这些简单的功能。在项目实施期间,也遇到了很多问题,wifi一直连不上,串口波特率混乱、蜂鸣器不响等。通知通过看群里的讨论消息,也学到不少东西。宋工的程序很值得学习,比我一股脑瞎写好太多。  项目中还有一些问题待解决。解决之后会在工程中更新。若是有同学遇到同样的问题,欢迎一起...
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 智能插座 EWM3080 发帖人:芒果的脑呆 发帖时间:2020-08-26 17:44:00
  • 【暑期训练营进阶班】心得体会
  • 本次暑期训练营进阶班课程设计——基于阿里云的智能开关到此已经完成,尽管在设计中还存在着许多缺点和不足,但是从中我学到了不少东西,在这次课程设计中,在立创EDA老师的专业指导和个人的学习下,我应用了电路设计和嵌入式软件开发等知识,对设计一个物联网控制系统有了更深入的理解,锻炼了自身动手能力和工程项目开发的能力,将理论实际紧密结合到一起,对今后的不管是工作上,学习上还是生活上都有着巨大的帮助。别的不说,单从电路设计以及元器件焊接上我实现了从无到有的飞跃,以前在学校每次比赛以及课程设计都只负责程序部分,这次在进阶班,使自己在硬件设计方面也得到了一定的提升,十分感谢立创EDA给予这次机会!!开源平台...
  • 所属专栏: 活动专属 标签: STM32 发帖人:阿楠945 发帖时间:2020-08-26 16:23:00
  • 感谢立创举办暑期训练营进阶班收多多
  • 很幸运能参加立创EDA举办的暑期训练营进阶班,首先感谢立创EDA提供的那么多优惠券,无偿直播分享物联网技术,EDA免费供大家使用,这都需要立创EDA官方付出大量的时间和资金,再次感谢立创EDA,谢谢。参加本次暑期训练营进阶班,我学习到了从一个项目的提出---功能实现---方案的选型--原理图PCB设计---产品焊接--程序编写---调试---上架等整个流程的操作过程,很庆幸能在立创EDA的培训下做出了一个完整的产品,大家有兴趣可以查看:https://oshwhub.com/zhang0326/zhi-kong-cha-zuo
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 暑期训练营进阶班 物联网 发帖人:鬻成0326 发帖时间:2020-08-26 15:17:00
  • 【立创EDA2020暑期训练营进阶班】互联网智能插座
  • 有幸参与立创EDA2020举办的暑期训练营,制作了一个智能插座。实现公有APP一键配网,查看温湿度数据,控制插座;天猫精灵语音控制插座,“打开插座”、“关闭插座”;长按SW1,重置ESP8266,进入配网模式,指示灯闪烁,配网后,指示灯常亮;OLED显示温湿度数据、网络连接数据等。感谢立创EDA的这个活动,学到了很多东西,希望下次还能参加。开源平台的工程链接为:https://oshwhub.com/dxwy/hu-lian-wang-zhi-neng-cha-zuo
  • 所属专栏: 活动专属 标签: stm32 esp8266 发帖人:定心望远 发帖时间:2020-08-26 14:17:00
  • WIFI开关/插座/照明方案——酷宅易微联
  • 酷宅科技(易微联APP)提供的WIFI/GSM模块,是一款高集成度智能插座模块,无需任何代码开发,仅需做简单的外围电路就可以完成一款成熟的商用智能开关/插座/照明。使用该模块开发的智能设备支持通过“易微联”App快速配对,支持远程控制,点动/定时/延时/循环定时控制,支持设置智能场景。支持国内天猫精灵/小度/小爱同学语音控制,海外支持Echo音箱(WorkswithAlexa)和GoogleHome控制。支持与IFTTT联动设置各种智能场景。支持与GoogleNest联动实现各种温控/湿控和回家/离家场景。WIFI模块支持全球化产品销售,通过DNS直接连接到离设备最近的服务器。目前模块种类有...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: /小爱同学/小度/Alexa/GoogleHome语音智控连接模块 发帖人:酷宅科技易微联 发帖时间:2018-11-15 16:32:00
  • 云里物里智能防丢器亮相博览会受青睐
  • 云里物里智能防丢器亮相博览会受青睐2016年8月31日,MES移动电子博览会即将在深圳会展中心盛大揭幕,此次移博会将汇集近200家优质品牌展商,涵盖智能产品、手机配件、时尚潮品、视听互联四个领域,作为此次产品的重头之一,智能产品成为了今年展会的一大热点。深圳云里物里科技股份有限公司是一家专注于物联网智能产品的高科技企业,此次云里物里携带云里物里智能防丢器、微信智能硬件、蓝牙模块、iBeacon等产品在会展中心8号馆参加此次盛会。8月31日-9月2日共计3天的展会现场,云里物里的展会挤满了询问云里物里防丢器的中外人士。值得一提的是,云里物里通过视屏短片和实际演练呈现出云里物里智能防丢器的多种功...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 防丢器 发帖人:云里物里 发帖时间:2017-10-20 17:24:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: